结果:找到"智能插座 阿里云 EWM3080",相关内容577条
  • 使用DTU设备接入阿里云物联平台说明(基于MQTT协议)
  • 选用了一款DTU支持了MQTT协议3.1.4和3.1.1版本,可以方便连接各种支持MQTT协议的云平台,以阿里云物联网套件为例由于各平台的功能和界面更新可能存在截图不一致的地方(原理相同),具体平台注册请参考平台官方文档。首先登录阿里云平台,开发准备,开通物联网套件,详细说明请参考官方说明文档,并建立好相关产品和设备:(一)基于MQTT-TCP域名连接模式例如阿里云套件生成测试产品key、用户名和秘钥如下:"product_key":"a1lJLAovxxx","device_name":"YeeCOM_test1","device_secret":"pDDV84o2Bb29iW4hMKad...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DTU MQTT协议 发帖人:play123 发帖时间:2022-02-17 21:00:00
  • 【暑期训练营进阶班】基于庆科WEW3080的智能插座
  •   去年就关注到了立创EDA,暑期看到公众号号B站的推送,就赶紧报了名。在宋工和周公的带领下,学习项目的全部流程。本次训练营主要学习基于阿里云的智能插座。主控采用STC15W4K32S4,通过EMW3080Wifi模块连接阿里云平台,手机APP可以控制继电器的通断,在此基础上,我添加了本地倒计时、APP端的定时功能、蜂鸣器这些简单的功能。在项目实施期间,也遇到了很多问题,wifi一直连不上,串口波特率混乱、蜂鸣器不响等。通知通过看群里的讨论消息,也学到不少东西。宋工的程序很值得学习,比我一股脑瞎写好太多。  项目中还有一些问题待解决。解决之后会在工程中更新。若是有同学遇到同样的问题,欢迎一起...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: EWM3080 发帖人:芒果的脑呆 发帖时间:2020-08-26 17:44:00
  • 【暑期训练营进阶班】心得体会
  • 本次暑期训练营进阶班课程设计——基于阿里云的智能开关到此已经完成,尽管在设计中还存在着许多缺点和不足,但是从中我学到了不少东西,在这次课程设计中,在立创EDA老师的专业指导和个人的学习下,我应用了电路设计和嵌入式软件开发等知识,对设计一个物联网控制系统有了更深入的理解,锻炼了自身动手能力和工程项目开发的能力,将理论实际紧密结合到一起,对今后的不管是工作上,学习上还是生活上都有着巨大的帮助。别的不说,单从电路设计以及元器件焊接上我实现了从无到有的飞跃,以前在学校每次比赛以及课程设计都只负责程序部分,这次在进阶班,使自己在硬件设计方面也得到了一定的提升,十分感谢立创EDA给予这次机会!!开源平台...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: STM32 发帖人:阿楠945 发帖时间:2020-08-26 16:23:00
  • 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
  • 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
  • 【训练营_进阶班】心得体会
  • 本人是个小白,上学时学过89C51单片机的皮毛,这次参加2020年EDA暑期训练营收货很多:按照老师的方案EMW3080-WIFI模块接入阿里云物联网平台,通过MQTT协议上报温度和继电器开关信息,利用天猫精灵和手机app监控温度和控制继电器开关;我增加了一个继电器动作指示灯LED5(方便观察)和DC5V供电插槽(不需要一直插usb工作),利用EDA画电路图和制作pcb,总之这次来对了,学习了很多知识,谢谢立创EDA,这样的学习机会希望以后多多举办!越办越好!!EDA作业链接:https://oshwhub.com/keleeda/wu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo嘉...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 训练营 进阶班 物连网 发帖人:可乐小子 发帖时间:2020-08-26 14:48:00
  • 【立创EDA2020暑期训练营进阶班】互联网智能插座
  • 有幸参与立创EDA2020举办的暑期训练营,制作了一个智能插座。实现公有APP一键配网,查看温湿度数据,控制插座;天猫精灵语音控制插座,“打开插座”、“关闭插座”;长按SW1,重置ESP8266,进入配网模式,指示灯闪烁,配网后,指示灯常亮;OLED显示温湿度数据、网络连接数据等。感谢立创EDA的这个活动,学到了很多东西,希望下次还能参加。开源平台的工程链接为:https://oshwhub.com/dxwy/hu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: stm32 esp8266 天猫精灵 发帖人:定心望远 发帖时间:2020-08-26 14:17:00
  • 抄作业要不要太爽?暑期训练营进阶班-阿里云物联网开关的巴拉巴拉!
  • 7月份,参加了立创EDA举办的暑期训练营,首先参加的是基础班,第一次画图,画的是USB集线器。感觉自己做的不行,所以没做实物出来。然后基础班结业的时候画的是一个小型的STC开发板,这个是做了实物的!因为忘记买排阻了,所以用0805的电阻代替了。然后基础班顺利结业,进入进阶班。进阶班玩的就比较高大上了,直接到了物联网项目。然后跟着翻车宋的思路一路走下来,这里我总共做了两次PCB,都是在嘉立创打样的。第一次是设计的STC15W408这个芯片加上ESP-12S模块,个人能力有限,以失败告终。接着,马上改版,做了第二次打板,就是根据老师推荐的各种元件的型号进行的。然后等了4天,搞完就交作业。第二次改...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 开关 暑期训练营进阶班 发帖人:很菜很菜的周 发帖时间:2020-08-26 14:16:00
  • 物联网学习——立创暑期训练营进阶班!!——所得所感
  • 在这个暑期,有幸参与立创举办的暑期训练营进阶班,经过半个月的努力,在各位老铁们互帮互助的情况下,做出了成品,并获得奖励,收获良多。感谢立创EDA的支持!这是一个基于51单片机结合EMW3080、阿里云服务器的智能插座,可以通过APP控制并接收继电器开关状态、LED的亮灭状态,温湿度可以在OLED显示并上报到APP,云端服务器也可以接收到相应的信息。功能经过实物验证,基本正常,目前没有发现bug。我之前是没有接触过物联网这块的,纯小白,这次的训练营是我第一次接触。经过半个多月的学习,有一点点自己的理解,不过还是要继续学习。希望大家不要因为没接触过就不肯去学习,加油!立创开源平台的工程链接为:h...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 立创 训练营 物联网 发帖人:一方通行 发帖时间:2020-08-26 14:05:00
  • 高品质、高性价比、圆孔镀金DIP-8IC插座,欢迎大家品尝~
  • 原装正品、台湾正凌精工NextronDIP-8圆孔镀金IC插座圆孔镀金、高品质、长寿命、高性价比,适用直插运放、单片机测试和应用,不用焊接,即插即用此插座用料讲究、做工精良,圆插孔镀金,并且插孔内有小弹簧夹,接插紧密牢固,在音响电路中常用于运放的摩机上,这样方便更换各种不同音色的运放进行音质的比较。此外,通过组合,用这个DIP8插座还可拼接出DIP16、DIP24,可插DIP-8、DIP-14、DIP-16、DIP-18、DIP-20、DIP-24等等IC。实物图:
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: IC 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-08-09 19:07:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: